This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:Bq27531程序 df.fs 失败问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531EVM, BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605199/bq27531-g1-bq27531-programs-df-fs-fail-issue

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27531EVMBQEVSWBQSTUDIO

您好、专家、

我遇到无法对 Bq27531EVM 和我的以下步骤进行重新编程的问题。

使用 bqEVSW 对.senc 默认文件进行编程、结果成功。

2.使用 Bqstudio 软件对客户的 df.fs 文件进行编程。 执行此步骤后、我无法重新编程、这似乎是 Bq27531 LATCH。

尽管通过 bqEVSW 软件更改 I2C 地址0x16或0xAA、但我在"Read I2C Data Block"处读取数据并显示错误代码=772。

如何恢复 Bq27531EVM? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在具有不同固件的 IC 上对不同固件版本的数据闪存进行编程、则会出现类似这样的问题。 更换 IC 并确保将 dffs 用于与芯片上相同的固件。 如果您不确定 dffs 文件的固件版本、最好使用包含 IF 和 DF 的 bqfs。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    谢谢、那么没有其他解决方案可以节省 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您无法对器件上的默认固件进行编程、那么我恐怕答案是否定的、没有其他方法可以保存 IC。

    谢谢

    Onyx