This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:TPS54228 -如何在没有 Vout 感测引脚的情况下计算导通时间乘法器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54225, TPS54228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605362/tps54228-tps54228---how-to-calculate-on-time-pluse-without-vout-sense-pin

器件型号:TPS54228
主题中讨论的其他器件:TPS54225

您好、E2E、

如何在没有 Vout 感测引脚的情况下计算导通时间脉冲?

在 TPS54225中、我们可以在此芯片中找到 Vo 感应引脚、 但在 TPS54228中没有此引脚。

我知道、导通时间脉冲 由 Vou 和 Vin 决定。

BR、

Jason   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    两种参考方式。

    1,对于 D-CAP/D-CAP2,粗略计算为处于稳定状态的 Voou/(Vin *fsW)。

    2、使用仿真工具、使用 Tina/Webench 进行仿真以进行检查。

    此致、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    越昌

    感谢你的答复。

    如您所述,准时可由 Vout/(Vin *Fsw)获得。 在 TPS54228中、没有用于感测输出电压的 Vout 引脚。 问题是如何知道正确的值并在没有 Vout 信息的情况下计算准时。

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    D-CAP2是通过采样 SW 节点(与 Vout 之比)来增加纹波注入电路、此外还可以使用 Vout/(Vin*FSW)。
    此致、
    裕昌