This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8001:输入电压缓慢下降时、输出电压振荡

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605074/tps7a8001-output-voltage-is-oscillated-when-the-input-voltage-is-slowly-dropped

器件型号:TPS7A8001

您好!

在客户中、当输入电压缓慢下降时、输出电压在中间电压振荡。(3.3V 至1.0V/10ms)

Vin =3.3V、Vout =1.5V、Iout =95mA
当输入电压为1.9V 且输出电压为1.2V 时、会发生振荡
EN 引脚连接到 Vin

如果负载增加或输入电压快速下降、则不会发生这种现象。

请告诉我这种操作原因吗?
这种行为是否会损坏器件?

如果您联系以下电子邮件地址、我可以发送波形和原理图。

asaka-r@clv.macnica.co.jp


此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    我想您即将接近 UVLO:

    建议的最小工作输入电压范围如下:

    我想您正在慢慢接近 UVLO、这可能会导致振荡。 这种工作模式不应损坏器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John San、您好!

    感谢你的答复。
    是的、输入电压低于 UVLO。
    但是、没有超过迟滞的噪声。

    我认为 UVLO 运行不正常。

    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    您能否将标记好的示波器图发送到您看到的内容? 当 VIN 低于建议的工作范围时、我们无法保证行为。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John San、您好!

    谢谢你。 我向您发送了波形和原理图。

    此致、
    Ryuji