This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:有关待机和复位模式的问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605115/tps65381a-q1-questions-about-standby-and-reset-mode

器件型号:TPS65381A-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS65381。

此时、他对待机和复位模式有疑问。

请给出建议。

--

(Q1)

当 TPS65381发生错误时、进入待机状态。
如果 CANHWU 为 GND 稳定且 IGN 上拉、除非 IGN 变为低电平至高电平、否则它将保持待机模式。
正确吗?

(Q2)

当由于错误而转移到复位状态时、
无论 IGN 的逻辑如何、它是否会进行正常转换?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您在 e2e 论坛中的 TPS65381上发表您的问题。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    A1:IGN 和 CANWU 均为电平敏感型、并在各自的抗尖峰脉冲时间内进行抗尖峰脉冲。 无论哪一种模式都满足唤醒要求(高电平)、器件都将立即重新唤醒、即使在发生导致转换至待机状态的事件后也是如此。 因此、无需从低电平到高电平的转换即可重新唤醒、只需较高电平即可。  否则、器件将保持待机模式。

    但是、以下条件会阻止从待机状态转换到复位状态、即使唤醒请求 (IGN 或具有高电平的 CANWU)挂起也是如此:

    –BG_ERR1
    –BG_ERR2
    –VCP17_OV
    –VCP12_OV
    –AVDD_VMON_ERR
    –EE_CRC_CHK 失败

    答2.  您的问题有点不清楚、但我们将尝试回答。  器件对导致复位状态的错误的反应 取决于 IGN 和 CANWU 引脚电平。  假设 CANWU 或 IGN 仍然为高电平、器件将转换至复位状态、假设故障不再存在、器件将在复位延长时间内处于复位状态、然后正常转换至 DIAGNOSIC 状态。  如果 CANWU 和 IGN 为低电平、器件将转换至待机状态。    

    您可以在数据表5.3.7、5.4.21中找到有关唤醒/状态转换的更多信息。  

    希望这对您有所帮助、如果您有进一步的问题或需要进一步澄清、请继续就此主题提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、

    我稍微编辑了初始响应、以使其更清晰。 您的问题2有点不清楚、因此我尝试回答我认为的问题、但如果您有其他问题、请在此处添加。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复和安排。

    我确认了 Dongbao 和 Scott 的回答。

    然后、我将向他们咨询。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott 和 Dongbao、您好!

    感谢您的回答。

    首先、我将您的答案发送给客户、我确认他的反馈。

    如果他有额外的请求、我会向您咨询。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一