This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:我是否还需要电池管理系统?

Guru**** 2811055 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ500212A, BQ77905, BQ25100, BQ51050B, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604752/bq51013b-do-i-also-need-a-battery-management-system

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ500212ABQ77905BQ25100BQ51050BTIDA-00318

大家好、

我正在开发可穿戴设备、我们正在利用充电器/发送器中的 BQ51013B IC 接收器和 BQ500212A 进行无线充电、以便为我们的3.7V 350mAh 不可拆卸电池充电。

为了符合国际安全标准、我是否还需要包含 BQ77905等电池管理系统? 读取接收器 IC 的数据表后、其电路中不包含 BMS。

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 bq25100单节电池充电器以及 TIDA-00318。  bq51013B 是5V 电源、无法直接为电池充电。  bq51050B 是一款直接无线电源至电池充电器器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bill、

    我已经查看了 bq51050B 数据表、虽然它在一个 IC 中执行无线接收器和电池充电器的任务、但我注意到它不执行 BQ77905所做的全套电压、电流和温度保护。 这些额外的保护措施是否在国际分布式小型可穿戴产品(如心率监测仪)中是必要的/可取的、或者是否不必要?

    此致、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想建议条例草案作出回应,因为答覆需要首先回应我的跟进质询,以便能够作出充分澄清。

    此致、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应与相应的认证组或测试实验室一起审查具有可充电电池的器件的国际分销要求。  我不能协助解决这一问题。

    一般来说、我们看到在使用电池充电器(bq25100)充电但没有专用外部保护(bq77905)的小型设备中使用非常小的锂聚合物电池(LiPo)。  小型电池的容量在您提到的350mAh 范围内。

    bq77905的问题是化学成分(非锂聚合物)和多节电池(非1S)。

    另请参阅:

    电池管理解决方案

    电池管理产品

    其他一些 E2E 社区将提供有关充电和保护的更多信息

    电池管理–监控器、保护器、

    电池管理–充电器论坛