This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-2:-

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605295/tps2421-2--

器件型号:TPS2421-2

我当前的设计:VIN = 5V、Iin = 0.4Amath、Cin = 20uF、Total Cout = 1uF、Rset = 499k、 CT =1uF、FLT*-开路、EN*-接地、

当 I 死区将 Cout 短接至接地时、内部 FET 大约需要4.4秒才能打开。

建议的 Rset 介于49.9K 和200k 之间、是否存在我不能越过的最大 Rset 值?

希望 很快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lim:

    感谢您的支持!
    建议的最大值 Rset 为200k Ω。 对于该器件、较低电流下的电流限制不准确。
    您能否在输出短路测试期间共享 Vout、Iin、CT 引脚测试波形。

    请告诉我设计要求。 此处的负载和应用用例是什么?

    谢谢
    Rakesh