This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安培小时跟踪

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605343/amp-hour-tracking

我想在新设计中添加通过 USB 跟踪充电/放电的功能。 基本上、我不想依赖集成电池充电器跟踪电池的电压、而是要跟踪流向外部电池组的电压/电流、以跟踪能量水平。 是否有 TI 制造的器件可通过 USB 充电和放电来跟踪电池电量? 电池电平可以通过 LED、LCD 显示屏或可用的 I2C 通信来实现。 任何想法都很好。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这就是我们的电池电量监测计的设计目标。 我们有许多选项可供选择。

    请访问下面的网页以了解更多信息。 如果您需要进一步的指导、请告诉我。

    谢谢

    Onyx