This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920的最大放电电流

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604505/bq76920-maximum-discharge-current-with-bq76920

器件型号:BQ76920

你(们)好

当使用外部放电 MOSFET 时、相对于 BQ76920、放电电流有多大、是否存在任何限制。 现在、我的设计包括一个8 Ω 电阻器和一个合适的 MOSFET、用于在平衡电池时耗散每个电池上的2W 功率。  BQ76920中是否存在任何会阻止我这么做的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Todirel:

    放电短路和放电过流阈值  在 d/s 的表7.9中给出 它将取决于 Rsense。

    SRP-SPN 的工作范围= 200mV;因此、对于8 Ω、您应该能够测量 IDIS = 200mV/8 = 25A。 如果 RSEN = 5m Ω I = 40A。

    希望这对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我的问题是否得到了解答、我的问题是、在使用 BQ76920时、用于平衡电池的放电电流是否存在任何限制?

    如果使用8欧姆电阻器、例如4.2V、在最坏的情况下、电池充满电、则流经放电 MOSFET 的电流将约为550mA、而4.2V 的电压将是外部 MOSFET 上的2W 功率耗散。 您能告诉我 BQ76920能否处理该问题吗? 我无法理解为什么不这么做、它的运行方式实际上应该像 FET 驱动器和 ADC 一样、并且在这一点上非常灵活。 如果不是、我可以使用什么其他器件来替代 BQ76920、从而实现高放电电流以实现平衡? 我有4节串联电池、因此它必须使用低至4节的电池。

    为了澄清一点、由于术语含糊不清、这里的放电电流不是流出电池组的电流、我理解、 我了解电流感应电阻器及其两端的压降、具体取决于电流、我不是问这一点、而是问流经电池平衡 MOSFET 的电流、该电流受平衡电阻器的限制。 从理论上讲 、BQ76920 不应该关心这一点、但是在您的所有文档中、您使用的电阻不小于20欧姆、而您说的是在其他地方不使用小于50欧姆、因此我不知道这是芯片的限制还是其他限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ion:

    为了澄清您的问题、您只需了解平衡 FET、而不是 CHG 和 DSG FET。  如果是、那么我是否可以问您为什么不使用 bq76920中的内部 FET? bq76920在内部支持50mA 电流以进行平衡、您只需在每个通道引脚(VCX)旁边有一个滤波器、该滤波器就会为您提供平衡电流。

    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是因为我希望使用更高的放电电流、并执行更快的平衡。 我想使用500mA 电流进行平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 通常、电池平衡在充电周期和封装阶段进行。

    在 bq76920上、允许的 MAX 平衡电流(无需添加额外的外部电路来绕过高电流)为 50mA。

    有关使用 PFET 和 n-FET 的外部平衡保护方案、请参阅 SLUA749应用手册。

    在上述文献中、将清除 Cell_Discharge 电流=平衡电流+平衡控制电流。  通常、平衡控制电流是

    流经内部平衡 FET 的回路电流(在 bq76920内部、Rdsfet ~5 Ω)。  平衡电流 将流过 旁路 FET。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 这是否意味着我可以通过外部 MOSFET 运行任何电流? 我不明白为什么不呢?

    仅为了澄清一点、我不使用内部 MOSFET 进行平衡。 用于驱动外部 MOSFET、该 MOSFET 会进行平衡。

    让我感到困惑的是、在本应用手册 www.ti.com/.../sluub41.pdf 中、9.10中说您不应使用10欧姆电阻器、至少40欧姆、我不确定这是内部平衡还是外部平衡。

    此外、还有人提到、由于偏置超出 ADC 输入限制、较高的平衡电流会使电压升高。

    因此、我确实需要知道外部平衡和外部 MOSFET 的限制。