This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069-2 IC 无法正常工作、消耗的负载为>200mA 负载

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605192/lm5069-lm5069-2-ic-not-functioning-by-drawing-200ma-load

器件型号:LM5069

尊敬的 TI:

过压、欠压和极性保护通过 LM5069MM-2进行了良好的测试、但当将输出连接到负载时、电流超过200mA 时、IC 无法正常工作。

原理图的设计基于数据表中的计算结果。 根据数据表、Rpwr 是功率限制电阻器、但似乎对输出电流没有影响。 也将 MOSFET 更改为较低的 Rdson,但也没有什么作用。

您能否告知我们还有哪些其他可能需要研究解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您是否了解我们易于使用的热插拔计算器工具。 您能否提供我们的设计计算器工具及此器件并进行连接? 这将有助于检查您的设计并排除故障、并大大加快了问题的备份通信、这些问题是我们需要审查的信息(例如总输出电容器、包括从输出节点下游连接的任何东西、部分原理图中可能未显示)。

    您可以通过访问 www.ti.com/hotswap =>单击“工具与软件”=>然后单击“热插拔设计计算器工具”来找到它。

    为了帮助填写 Excel 电子表格、我们提供了视频教程。 它们说明了如何逐单元格输入正确的值。 视频位于 www.ti.com/hotswap =>单击“Support & Training”选项卡。

    填写完该工具后、附上(或截屏)原理图会很有帮助。 我希望这对我有所帮助:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez