This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:在没有适配器电源的情况下施加电池电压时、BQ24610和更低的驱动 MOSFET 会熔断

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605333/bq24610-bq24610-and-lower-drive-mosfet-blow-apart-when-battery-voltage-is-applied-without-an-adapter-source

器件型号:BQ24610

我的公司使用的是 BQ24610RGE 电池充电器、其电路与 bq2461x 数据表中的图19非常相似。  我们经历过两次的问题是、如果在施加适配器电源之前将电池插入电路、低开关 MOSFET (图19中的 Q5)和 BQ24610会以可见的灾难性方式熔断。  如果我们不注意确保先应用适配器交流电源、情况可能会更频繁。 虽然在爆炸后上部 MOSFET (Q4)似乎可以正常工作、但下部 MOSFET 的漏极、源极和栅极全部短接在一起。  我们已经发生过两次这种情况、除了在将电池连接到充电器输出之前不应用适配器电源外、我们没有做任何其他事情。  

我想知道以前是否看到过这种情况、以及可以采取哪些措施来防止这种问题。

我使用此电路充电的电池组是一个六节 Thor 45C 6S 型号22.2V 3300mAh Lipo。  

我要连接我们在电路板上实现的电路。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    您的设计基本上遵循我们的 EVM 设计。 您将使用与 EVM 相同的低侧 MOSFET。
    您是否在该问题之前/之后绘制了任何波形?
    此问题发生的频率如何? 或者、每次在适配器不存在时插入电池都会发生这种情况?
    您能否帮助绘制 VBAT、IBAT、PH 图、以查看插入电池时是否出现异常现象?

    谢谢、
    Ann Lien