This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:TPS1H100-Q1

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603467/tps1h100-q1-tps1h100-q1

器件型号:TPS1H100-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2660

我将 TPS1H100连接到一个负载、该负载还具有470uF 的并行大缓冲电容。

如果高电压电源突然关闭并且缓冲电容器仍在充电、以便反向电流可以流过高侧开关的体二极管、会发生什么情况。

器件是否能够检测反 向电流、因为反极性保护似乎以类似的方式工作。

我是否需要在输出中使用外部二极管来阻止任何反向电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    尽管 TPS1H100-Q1能够处理反极性事件、但它没有任何反向电流阻断功能。 需要使用一个外部二极管来阻断反向电流。

    如果您正在寻找能够阻断反向电流的高电压器件、TPS2660可能会在此处工作。 您认为该器件可以用于您的应用吗?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alek、

    这里是我收到的一些更多信息。

    TPS2660的额定电流太低、因此是 TPS1H100的理想选择。

    客户将两个 TPS1H100并联放置。

    我认为、由于导通 FET 的 Rdson 差异和输出中二极管的压降、这可能会导致电流共享问题、请参阅图片

    也连接了使能端。

    您对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    两个器件之间会存在一些电流共享差异、但应将其限制为每个器件的导通电阻变化。 无论采用哪种方法、这都是提高整个解决方案中开关电流的有效方法。 您希望在整个解决方案中输入多少电流?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alek、

    总电流为3A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo Alek、早上/下午好

    我叫 Aishel。 我是与 Jan Volkering 一起开始 TPS1HQ1讨论的人。 JAN 在上面展示的设计是我想使用的设计。 Jan 目前(截至7月10日)正在度假、所以如果您不介意、我将继续与您讨论。

    总电流为4安培、而不是3安培。
    1) 1)您是否有关于 TPS1H100器件在20度环境温度下的生产(或设计)变化的信息?
    2) 2)您是否有该器件的 LT_Spice 模型可用于仿真。

    提前感谢您抽出时间提供信息

    你好,Aishel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishel、

    1) 1)数据表显示了25C 时的导通电阻变化、其中典型值为80mΩ Ω、最大值为100mΩ Ω。 如果器件保持在这个温度上、那么最差情况变化将是一个器件在80mΩ Ω 上、另一个器件在100mΩ Ω 上。 4A 时、最坏情况是通过一个通道的电流为1.78A、通过另一个通道的电流为2.22A。

    2) 2)我们在产品文件夹的工具和软件选项卡下提供了多种型号: 

    谢谢、

    Alek Kaknevicius