This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:此器件是否符合 SBS 1.1标准?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604709/bq40z50-r1-is-this-part-compliant-with-the-sbs-1-1-standard

器件型号:BQ40Z50-R1

 它看起来具有所有必需的消息、但我在数据表或参考手册中无法找到它声称完全符合要求的任何位置。  为了说明我的电池组符合标准、我需要参阅一些说明 BQ40Z50-R1符合标准的 TI 文档。

谢谢、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、符合 SBS 1.1标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能告诉我它在哪里被记录为符合标准吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须查找它。 请给我一天时间、我会再给你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有任何指定它的文档。 但是、该监测计符合 SBS 1.1规范。 但是、诸如 vscale 和 ipscale 之类的某些元素不可用。