This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:器件文档

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605299/bq40z60-device-documentation

器件型号:BQ40Z60

我在文档制作方面遇到困难。  诚然、有很多内容需要介绍。  数据表更加注重硬件详细信息、TRM 更加注重寄存器和配置、但两者之间存在差距、未覆盖。  这两个文档有时会阅读更像描述广泛安全功能(我不需要的大部分安全功能)的营销文章。

最好的部分是数据表的第9.2.2节、其中给出了设计决策和公式。  但这是不完整的。  以下是一些明显的遗漏:

1、ACP 通过电阻器连接到外部电源。  没有提到适当的值、为什么选择一个值、或者这是否可用于阈值检测。

2. ACFET 在设计的示例中有一个10 M 的电阻器 S 到 G、但在简化的示例中没有。  可以认为这样可以防止 FET 意外导通。

3. VFB (也称为 FB 某些位置)。  我知道、在最大充电电压下、它应该具有大约1.22伏的电压、但是否涉及硬编码比较器、还是只是将其置于范围内、然后适当设置寄存器?  我确信在我完成时我会知道答案、但在深入研究寄存器之前、我需要一个电路板。

没有提到非 SMPS FET 的栅极电阻值。  已计算出的示例使用5.1k、我怀疑这并不重要、但是否甚至需要电阻器?  这些是 FET。

5.除了为 IC 供电外,没有关于 BAT 引脚的任何说明(除非电池电量太低,否则是不可能的)(这不是我的首选。  我宁愿在适配器出现时通过适配器为 IC 供电)。  该示例显示了一个10欧姆电阻器和一个散射键二极管、并附有注释、在单节电池应用中将该二极管替换为另一个10欧姆电阻器(可能是由于压降)、但没有提到需要使用其中一个电阻器的原因或如何确定该值。

6.各种文档中都有关于电荷平衡的大量信息,从仅使用内部(200欧姆) FET 电阻到100欧姆串联电阻或1000欧姆甚至10K 电阻,或强制使用 FET 进行快速平衡(这增加了复杂性)。  但实际上、在典型使用中、没有太多必要的内容。  因此、我有5个 AH 电池、它将在大约3小时内充电。  考虑到电池间的可变性、我通常会遇到(或一些容差规格)什么公式会建议适当的值。

7.与项目6相关的是,有人评论过滤通过 VC 引脚提供的反馈。  显然、如果没有电阻器(极简解决方案的诱人选择)、则不可能进行滤波。  一个源(用于不同的 IC)建议此类滤波的时间常数、但 BQ40Z60既不提供也不提供任何指导。  我假设示例中的100欧姆电阻器和0.1 μ F 电容器是合适的。

对于 SHR 和 SR、都提到了0.01欧姆。  还提到了一些范围和限制。  在某些情况下、这些差分感应电路似乎是根据寄存器值进行缩放的、但也可以在具有固定限值的其他情况下使用、因此电阻器的尺寸应特定于应用。  但是、我找不到有关此类的任何特定信息、甚至找不到适用于寄存器的缩放常数。  我确信后者存在、但它被埋在有关如何保护电池免受本设计中不会发生的事件影响的信息之下。  如果在一个地方专门用一段话来说明这两个传感器的用途,以及如何计算适当的电阻值和设置相关的寄存器,那将是有益的。

9. TS 线可用于驱动 LED (带或不带热敏电阻)。  我可能不会在该设计中使用热敏电阻、因为我的充电和放电电流低于1C。  我可以使用引脚直接驱动 LED 吗?  还是必须如示例中所示使用 FET 对其进行缓冲?  这会显著增加设计的复杂性(您知道我在寻找极简的解决方案吗?  这就是我选择单个多用途 IC 的原因)。  我找不到任何有关引脚作为 LED 输出的驱动强度甚至极性的信息。  我在 TRM 中找到了一些有关配置寄存器以支持 LED 的信息。

9.2.2中的材料非常出色、但实际上需要扩展到电路板上的每个引脚和组件。  示例原理图也不是最好的帮助、因为它适用于评估板、它包含了几乎所有可以想象的功能、其中许多功能从未讨论过。  它中甚至有用于我甚至不知道的用途的 FET。  或者、可能只需要第三个文档、如 TRM、但侧重于硬件设计决策。  此处所述的教程介绍了如何以最小配置使用此 IC (如简化版原理图、但具有足够的器件可正常工作)、下面介绍了如何一次添加一个功能。

谢谢、

Wilton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilton、
    我已向您发送了一封朋友邀请函、以便我们可以更快地解决您的问题。
    谢谢
    Onyx