This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO -我希望禁用自动检测或在连接的器件之间轻松切换

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605303/bqstudio---i-want-to-either-disable-autodetect-or-switch-between-connected-devices-easily

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25895M

BQSTUDIO -我希望禁用自动检测或在连接的器件之间轻松切换

我有一个 TI 电源管理器件 bq25895M 和一个电量监测计 bq27742-1、在新设计中使用并共享 I2C 总线。  

要在 bqStudio 中在它们之间切换、我必须在断开 USB 的情况下重新启动 BqStudio。 这会阻止自动检测、然后在手动选择目标器件后重新插入 USB。

问题:  

1) 1) bqStudio 运行后、是否有一种在目标器件之间进行切换的简单方法

2) 2)是否有方法在 bqStudio 启动中禁用自动检测?

非常感谢、

Michael B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、没有。

    2.不,没有  

    谢谢

    Onyx