This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65051EVM-195:TPS65051-Q1的最短导通时间

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605131/tps65051evm-195-about-minimum-ontime-of-tps65051-q1

主题中讨论的其他器件:TPS65051-Q1

客户使用 TPS65051-Q1。
它在以下条件下使用。
输入电压:5V
输出电压(DCDC1):1.2V
开关频率:2.25MHz

问题1.
这是可行的吗?
我想确认是否有最短时间的裕度。

* TPS65051-Q1数据表没有关于最短时间的信息。

问题2.
当与5V 输入电压和2MHz 开关频率一起使用时、最小输出电压是多少?

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您在 e2e 论坛中的 TPS65051上发表您的问题。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa-San、您好!

    请检查此帖子、看看它是否解答了您的问题。 我们没有最短导通时间规格、但我们的测试显示您的条件有足够的裕度。
    e2e.ti.com/.../1873892

    此致、
    Karl