This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:两个并联 BQ29737的原理图审阅

Guru**** 2513395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180282/bq2973-schematic-review-for-two-bq29737-in-parallel

器件型号:BQ2973
主题中讨论的其他器件:BQ24040

大家好、

您能否帮助检查下面两个并联 BQ29737的原理图?

目标系统有两节锂离子电池。 每节电池均由单个 BQ29737进行保护。 然后将电池并联、以提供3.5V 的标称电压。 有一种充电器 IC 类型:BQ24040为两节电池充电。

在过度放电的情况下、两个保护器都会断开电池与系统的连接。 激活充电器 IC 后、只有一个电池充电、另一个电池保持过放电状态。

您能帮助解决问题吗? 提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!  

    不需要并联使用两个 IC 作为电池、也不推荐使用这种配置。 单个 IC 能够保护电池。

    电池电压的差异可能会导致另一个电池的放电。 我猜这会在很大程度上不匹配时导致保护故障、从而触发保护并使电池保持关断状态。 如果您的 V-和 BAT-短暂短路、会发生什么情况? 这将打开器件。

    无论如何、我强烈建议他们为两节并联电池使用单个 IC。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon