This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431B:LMV431BIMF / NOPB

Guru**** 2380620 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431LI, TLVH431, LMV431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180127/lmv431b-lmv431bimf-nopb

器件型号:LMV431B
主题中讨论的其他器件:TL431LITLVH431LMV431

您好!

我正在尝试寻找 PN 的替代产品: LMV431BIMF / NOPB。 该部件的电压基准为1.24V。  

但我发现作为替代器件的电压基准为2.5V。

替代产品有:TL431LI (MFR:TI)和 AZ431AN-ATRG1 (MFR:Diodes Inc)

因此、我想知道这个电压基准变化将如何影响功能。 还是可以考虑使用2.5Vref 而不是1.24Vref?

将在其中使用该部件的应用为:RTC、电压监控。

迫切需要了解上述详细信息。 请尽快澄清问题。

谢谢、此致、

子。