This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:启动测试问题(用户指南第5.1节)

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178229/lm73100evm-startup-test-issue-section-5-1-of-user-guide

器件型号:LM73100EVM

客户正在尝试使用 LM73100EVM 并对器件执行首次测试。 他们尝试遵循用户指南的第5.1节、但未看到他们期望的输出电压。

下面是我们对该设置的了解

  • 电源以20V/5A 的电流连接到 Vin1 (Vin2左侧断开连接)
  • 负载连接到 Vout1
  • 所有跳线均设置为默认值
  • 示波器连接到 Vout1。 预期输出端为20V、但看不到任何输出电压(电源显示为4V/3.6A)

在最初尝试20V 输入后、还尝试了12V 输入(以匹配用户指南)、但结果相同。

您对要检查的内容有什么建议吗? Vin2和 Vout2是否可以留空?

我没有关于连接的负载类型的详细信息、但我知道连接了一个负载类型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的支持!

    它们是否能够在没有任何负载的情况下加电- Vout1达到20V? 您能否分享启动波形(VIN、VOUT 和输入电流)和负载详细信息?

    两个通道是独立的。 Vin2和 Vout2可以留空

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使没有负载、它们也无法通电。 客户表示:

    在电源中,我设置了12V/5A 输出,但只能看到 大约4V 的输出,并且看不到任何输出。

    以下是设置的三张图片:


    谢谢、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Vin1通道可能已损坏。  

    他们能否检查 Vin2通道。  

    EVM 在 Vin1端子上显示了多少输入阻抗?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin1和 Vin2都仅测量几欧姆。 您希望阻抗是多少?

    客户尚未专门测试 Vin2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    EVM 通道1的默认 OVLO 设置为5.7V。 因此器件可能处于 OVLO 状态。 他们是否修改了 EVM 上的任何内容? 让我们将 J4置于5-6位置并在 CH1处施加12V 电压、然后查看输出电压。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 否、客户未修改器件上的任何内容。 可能是由于 ESD 或其他事件而损坏。  

    您能否确认您之前的评论中预期的阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    但 OVLO 设置需要相应地进行选择、以使 OVLO 阈值高于 VIN 运行。  在未连接电源的情况下、VIN-GND 阻抗应类似于100-400K 欧姆。  

    它们可以尝试从输入侧卸下这些组件、但可能是它们已损坏。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库纳尔  

    事实证明、客户发现 D2短路、因此这可能会由于 ESD 而损坏。 我们已经将另一个电路板发送给客户进行测试。 感谢你的帮助。