This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54340:基于以下原理图的 PCB 无法正常工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340, TPS5430, TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605012/webench-tools-tps54340-pcb-based-on-the-following-schematic-doesn-t-work

器件型号:TPS54340
主题中讨论的其他器件: TPS5430TPS62177

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我使用 WebBench 设计工具设计了该电路。 目标是在 U1引脚1处输入12.8-24VDC。 和分别在 TP3、TP4和 TP2上获得3.9V、3.3V、12V 的输出 VDC。 您能否确认电路将按设计运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有转换器都没有输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    都有输出。 请参阅原理图 below.e2e.ti.com/.../SisterBoard.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS54340、您可以使用 WEBENCH 设计电路并获取 BOM 的参考值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上述所有转换器原理图均使用 WebBench 进行设计。 我现在正在测试 PCB、看不到所需的行为。 因此、希望 TI 工程师验证这些设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS5430设计看起来不错。 TPS54340具有12V 输入和12V 输出。 这不是降压转换器的正常运行、输出应始终低于输入电压。 您为该 Webench 设计输入的输入电压是多少?

    请注意、PCB 布局也是电源转换器设计的重要组成部分、而不仅仅是原理图和组件选择。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 。 TPS54340的输入为12.8V、输出为12V。 这些是我在 webench 中输入的值。 您能告诉我 TPS54340和 TPS62177原理图是否看起来不错吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将使用三个单独的稳压器器件型号。 您可能需要单独发布有关 TPS5430和 TPS62177问题的帖子、因为每个器件都可能由不同的团队提供支持。 在本主题中、您可以发布您的总体一般问题。 我个人不支持这些器件中的任何一个、但我非常了解 TPS54340和 TPS54340。 您能告诉我您在每个输出端看到什么电压吗? 这些是开关稳压器。 您能否布置每个开关节点(U7-8、U8-9、U10-8)的波形? 我可以直接告诉您、您无法从 U2的12V 输入获得12V 输出。 输入电压和输出电压之间必须有一定的余量电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要从 TPS54340的输出端获取什么负载电流? 12.8V 至12V 设计实际上是该器件的边界操作条件。 在您的设计中、峰间电流纹波仅略高于100mA。 该器件由峰值电流模式控制、控制环路的信噪比需要一定数量的电流纹波。 对于该问题、我建议降低开关频率和/或降低电感、以使纹波更大。 我会说至少有300mA 的纹波。 纹波可通过(Vout/L)*(1-D)/FS 进行估算、其中 D=Vout/Vin。

    请注意、降压转换器中将始终存在从输入电压到输出电压的压降。 由于电路的损耗和转换限制、负载电流越高、压降就越大。 当输入电压较低和/或负载电流较高时、输出端可能没有12V 输出。

    我自己不熟悉 tps62177。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    、我非常感谢您的回答。 首先、对于这些稳压器、我将获取12.8V-24V 的输入电压。
    我实际上看不到稳压器的任何输出。 我怀疑芯片已炸。 因为对于接地和 TPS5430上的引脚6、7、8、连续性测试是正的。 引脚6接地、7 in Vin、8 in PH。
    您能告诉我、在什么情况下、我应该看到这样的结果吗? 我认为这不是一个 PCB 问题、因为另一个元件在这些引脚上没有显示短路。
    第二块 PCB 从未连接到电源-并且没有显示短路。 连接到24VDC 的 PCB 显示短路。

    希望您能提供一些见解
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在是商务旅行。 我可能会在今天晚些时候查看它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试输入电压为24V。
    但我认为 IC 已经油炸了。 我没有看到任何电压输出-我看到以下行为:
    接地和 TPS5430上的引脚6、7、8的连续性测试为正。 引脚6接地、7 in Vin、8 in PH。
    您能告诉我、在什么情况下、我应该看到这样的结果吗? 我认为这不是一个 PCB 问题、因为另一个元件在这些引脚上没有显示短路。
    第二块 PCB 从未连接到电源-并且没有显示短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 PCB 的布局产生太多噪声、则可能会在上电时损坏器件。 或者、如果有长连接电缆连接到电源、由于输入侧只有陶瓷电容器、使用长电缆时、带有陶瓷电容器的寄生电感会随陶瓷电容器振荡。 我没有看到过您的布局和测试设置、可能会有多种损坏 IC 的可能性。

    如果您使用 TPS54340进行12.8V 至24V 输入电压至12V 输出电压的设计、则该设计不同于仅针对12.8V 输入进行的设计。 请设计最可能的输入电压、并检查输入电压的最小值和最大值下的工作范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      所附的 YangZhang 是光绘文件、因此可以让您了解布局的设置方式。 感谢您的帮助 here.e2e.ti.com/.../Gerber_2600_Drill.zip