This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:与 TUSB320LI 共存

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LI, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179930/tps25750-co-existence-with-tusb320li

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TUSB320LI

TPS25750是否可以在同一 USB 端口电路中与 TUSB320LI 相结合、以支持 USB-OTG 功能、并通过 Type-C 连接器进行电力输送(灌电流和拉电流)? 这两个器件是否可以连接到相同的 CC1/CC2线路、而不会相互干扰? 我们使用 TUSB320LI 检测 DRP 功能(主机/从机)、并希望添加 TPS25750以增加对电力输送(拉电流和灌电流)的支持。 这是可行的吗?

谢谢

Branislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Branislav、

    我不建议同时使用这两个器件、TPS25750已经具有其自己的集成 CC 功能、将 CC 线路连接到 TUSB320LI 会导致 CC 通信问题。 由于 TUSB32LI 自带 Rp/Rd、因此将 CC 线路与 TPS25750相结合可能会使其如同连接了远端设备一样工作、即使它们位于同一系统侧也是如此。  

    TPS25750已经具有检测 DRP 和数据角色(UFP 或 DFP)的功能、因此无需额外的 CC 控制器。   

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    因此、如果我们仅使用 TPS25750、我如何生成需要馈送到应用处理器的 USB ID 信号、以便它可以根据连接的电缆类型在该 USB 端口的主机模式与从模式之间切换? ID 信号是由我们之前设计中的 TUS320生成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Branislav、

    当您参考 USB ID 信号时、是否指的是数据角色(主机/UFP 或设备/DFP)? 如果是这样、TPS25750可以根据您在应用程序自定义工具中设置的方式在两种模式之间自动切换。 您可以将 PD 设置为仅 DFP、仅 UFP 或 DRD (双角色数据)、其中 PD 可以根据连接的远端设备在主机或设备之间切换。  

    您还可以通过 I2C 端口(如"WDF"和"WUF")向 TPS25750发送4cc (I2C)命令、以在 UFP 和 DFP 之间手动切换:

    谢谢、此致、
    林德华