This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:输出电容范围

Guru**** 2579815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179618/tps548a20-output-cap-range

器件型号:TPS548A20
问题1: 输出电容范围:
数据表指出、我们应尝试将双极 L-C 滤波器的频率设置为内部零频率或低于内部零频率(介于6和12kHz 之间)。  这种方法会导致所需输出电容值不切实际。  
使用数据表中的示例、12V 至0.6V 转换器以600kHz 的频率进行开关。  电感值为0.36uH。 表1显示 fzero 位于6kHz。  为了将2极点频率值设置为6kHz、我们需要大约2000uF 的电容。  这显然是不现实的。  表2显示了该电路可在300uF 电容下运行。
您能否澄清一下如何确定允许的最小和最大输出电容、以及如何确定零 dB 交叉和近似相位裕度?  TPS548A20是否有任何设计指南或电子表格?
问题2: VO 连接与遥感
我们设计的负载距离 TPS548620仅几英寸。  请参阅附件。    为了最大程度地减小直流负载调节误差、将从连接在负载上的感应线路获取反馈。  这里我的问题是、我们是将 Vo 引脚连接到遥感线路(黄线)、还是在 电感器的输出端馈入电压以连接 Vo (红线)?   
谢谢。。伙计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伙计、

    问题1:需要使用在 EVM 上执行的小信号测量来确定系统的最小和最大允许电容。  

    对于最小输出电容、环路交叉频率必须小于开关频率(300kHz)的一半、并且环路交叉处的相位裕度必须大于50度。

    对于最大输出电容、采用 极高的输出电容、并根据相位裕度环路交叉是否大于50度来降低或提高输出电容。 (> 50度意味着系统将保持稳定。)

    我想说的是、根据纹波和瞬态要求设计您的系统、然后进行调节以实现稳定性。

    更多信息、请参阅数据表的第7.3.3节。

    问题2:您无需使用单独的迹线(红线)在电感器的输出端馈入电压、只需将 VO 和 FB 节点连接到您想要调节的位置即可。 如果您在负载上进行调节、那么您只需要图中所示的蓝色线迹和黄色线迹。  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    感谢您能很快回来。

    我了解最低要求需要满足交叉/相位裕度要求。  如何计算交叉频率和相位裕度?  我已经尝试使用 WebBench、但它不运行频域分析。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伙计、

    我将关闭此主题、因为我们现在通过电子邮件进行通信。

    谢谢、
    Caleb