This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:内部 LDO 未导通

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604275/bq51050b-internal-ldo-is-not-being-turned-on

器件型号:BQ51050B

这不仅仅是一个调试问题、而是一个设计问题、因为我使用的是过去使用过的电路设计。

在启动期间、RECT 引脚正在测量8-9伏范围内的峰值(下图显示了由于示波器上的+800mV 偏置而导致的9.8峰值)。 但这不会稳定下来为电池充电。

故障排除指南中未解决此问题、因此我想知道从哪里开始解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Brad
    如果 RECT 引脚上的电压不收敛于目标电压(7V)、输出将不会开启。 该电路正在寻找波形的最低点、由于空载条件、它将产生噪声。
    图片未显示、您能否再次发布或通过电子邮件发送给我?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来更像是通信失败。 只有三个数据包中的前两个使其成为 TX 停止功率传输。
    TX 读取第一个数据包、信号强度正常、但 ID 数据包中存在错误。
    使用了什么 RX 线圈和 TX?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它与我在其他工作板中使用的 RX 和 TX 相同。 RX 是 Wurth 760308101214 (26 μ H)、我已经在现成的 Samsung 充电器和 TI BQ501210EVM 上尝试了 RX。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是您构建的新 RX 吗? 您可以发送原理图吗?
    线圈到线圈的距离是多少?
    RX 线圈看起来正常--什么是调优(Cs)值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再次尝试使用三星充电器、似乎一直在使用该充电器、而不是 TI 充电器。 因此、这可能只是一个调优问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将什么调优值用于 RX?
    在 TX 上、100kHz 时 RX 线圈 L 的值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS = 100nF

    CD = 1nF

    在运行良好的 Samsung TX 上:L = 30.8-33.3uH、具体取决于放置位置

    在 TI EVM 上、它的工作方式不一致:L = 26.7uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您对 Cs 值是可以的、可能会稍微低一点、但我认为这不是问题所在。

    另一个要转动的旋钮是 Comm1 和 Comm2电容器、它们应该大约为22nF、但可以增大、我建议的最大值为68nF。  这将增加调制的深度、并应改善通信。