This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:仅输入电流恢复默认值

Guru**** 2346250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595168/bq24192-only-input-current-back-to-default

器件型号:BQ24192

您好、专家、

有两种情况很容易发生、即输入电流限制恢复为默认值。 (仅输入电流。)

1.充电完成。

2. NTC 故障

在应用中、它始终处于 VINDPM 模式、通常处于补充状态、系统负载过重。 bq24192是否可以更改输入电流限制值?

BTW、我看到该块显示了 FBO、它是什么? 谢谢!

e2e.ti.com/.../4848.log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    bq24192上的输入电流限制由以下公式设置:

    • 在 VBUS 插入事件后、器件会根据 PSEL 和 ILIM 引脚的状态检查输入电流限制。
    • 插入后、主机通过 I2C 修改输入电流限制。
    • 输入电流限制设置为与默认值不同的值、看门狗计时器过期、导致寄存器恢复默认值。

    如果您的应用始终处于高动态负载下的 VINDPM 状态、则如果 VBUS 电压下降过低、一旦 VBUS 电压恢复到正常电平、它可能会触发一个插入事件、具体取决于 VINDPM 电压阈值。

    FBO 是指反馈比较器的输出、来自器件中不同控制环路、如 VINDPM、INDPM、充电电流调节、电压调节等、这些环路被馈送到转换器控制中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    在最后一种情况下、我测量的 VIN 压降太低。 但我还遇到了一个新情况、VINDPM 设置低于 Vbat、但 Vbus 没有下降太低、也使 ILIM 恢复默认值。 您能帮您检查一下吗? 谢谢!e2e.ti.com/.../bq24296M-test.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    如果您的应用始终处于高动态负载下的 VINDPM 状态、则如果 VBUS 电压下降过低、一旦 VBUS 电压恢复到正常电平、它可能会触发一个插入事件、具体取决于 VINDPM 电压阈值。

    我认为情况是 VINDPM 问题。 您提到过、触发电压点或范围是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    您可以在 REG00[6:3]上找到 VINDPM 阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    我知道它可以调整 VINDPM 阈值、作为附加文件、差异 VINDPM 可以获得差异结果、但两者都达到 VINDPM 阈值。

    触发输入电流限制条件是什么? 谢谢!

    e2e.ti.com/.../3660.bq24296M-test.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、

    如果 VINDPM 设置为4.2V 并充电完成。 如果 VSYS 具有高负载、则输入电流将更改为默认值。 您能帮助解释一下吗? 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、专家、
    有人可以帮助它吗? 我是否对任何电压进行了微调以重置电流限制? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    以便在应用重负载时重置 IINDPM 设置。  

    是否触发了 VINDPM? 您是否查看过 VBUS 电压? 如果您将 VINDPM 阈值增加到4.4V 或4.5V、是否会发生同样的情况?


    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    如果我的电池电压为4.38V、VIN 降至4.4xV、充电器无法切换到如此高的占空比、则电流将重置为默认值。
    如果确实如此、我在数据表中找不到任何信息、您可以帮助检查它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    这在 第9.3.1.3.1 REGN LDO 部分中进行了间接介绍、我们在其中讨论了启动 LDO 和转换器的要求。  

    在本节中、参考了 VBUS > VBAT + VSLEEPZ。

    如果不满足此要求、您可能会看到以下情况:

    1) 1)转换器关闭

    2) 2)负载电流由电池移除/提供

    3) 3)空载 VBUS 上升> VBAT + VSLEEPZ

    4) 4) REGN 开启且/PG

    5) 5)输入检测重新启动(设置为默认状态)

    6) 6)转换器以默认 VINDPM 重新启动

    还应了解、VSLEEPZ 有两个阈值。 在这种情况下、下降阈值最为关键、可能低至35mV。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    非常感谢。 我是否可以知道如何对项目6进行分类? 因为在我的应用中、我没有更改 VINDPM。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    你是对的。 只有当充电器有完整的 POR 时、项目6才会发生。

    此致、
    Joel H