This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22010:设计为可通过 POT 或 DAC 进行编程

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ22010, TPSM84A22, TPSM84A21, LM317, LMZ14203H, PTN78020W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604968/lmz22010-design-as-programmable-via-pot-or-dac

器件型号:LMZ22010
主题中讨论的其他器件: TPSM84A22TPSM84A21LM317LMZ14203HPTN78020W

此 LMZ22010模块是否是 POT、I2C POT、DAC 等可编程电源的理想选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randall、

    您的应用是什么、您希望在哪里使用 LMZ22010?
    原则上、有一种方法可以使用 DAC 或类似器件来控制输出电压。 这取决于您的应用、输出电压等...

    了解一下 TPSM84A21或 TPSM84A22。 这两个器件可能会对您的想法感兴趣。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的答复。

    我需要为高达12VDC 的可编程输出设计一个电源。  LMZ 系列似乎是这种情况的可能选择。  

    TPSM 系列似乎不适应我需要的输出范围。

    我只是想知道以这种方式使用 LMZ 模块是否有负面影响。

    (与类似 的线性 LM317型应用相比、这些模块的散热量要少得多)

    谢谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randall、

    只要不违反数据表中的规格、器件就不会出现问题。
    例如 FB 引脚上的电压过高等...

    您最喜欢的输出电压编程方法是什么?
    也许我们有一个具有类似电路板的类似解决方案、已经作为参考设计。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我还没有花任何时间查看数据表、但我可能倾向于使用数字电位计将 Rfbb 接地。 如果有现有的参考设计可用于任何方法、那将是很棒的。。。

    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    正如您提到的、工作中有一个参考设计在 Rfbb 与 GND 之间使用外部可调电压源。
    因此、可以像这样调节电压。 您的想法方向正确。

    我不知道具体的电路板、测试和文档何时完成、但我会尽快联系您。


    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    我必须补充一条意见。
    我为您开始了一些计算、然后我认识到 LMZ22010的最大输出电压仅为6V。 因此无法实现所需的12VDC。 如果您还需要10A 输出电流、

    PTN78020W 可满足您的要求。 要获得更低的输出电流、请尝试使用 LM3A 器件 LMZ14203H。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    PTN78020W 似乎是我的应用程序的赢家。。。

    我查看了数据表、但找不到 特定 的信息 PC。  提供 PTN78020WAD 和 PTN78020WAN;两种穿孔封装、

    但是,我找不到一个定义,也找不到 瓦德后缀和华后缀之间的区别。

    此致、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    华和华都是一样的。

    该器件最初是作为华后缀发布的、之后才推出无铅产品。 该器件在~2005年转换为无铅、当时我们发布了 wad 后缀。 从那时起,华为也变成了无铅。 因此、现在两个器件是相同的。 这两个器件将继续受到支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。
    此致、
    Randy