This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:与 CSD95480RWJ 或 CSD95495QVM 配对

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95495QVM, TPS40428, CSD95480RWJ
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180324/tps40428-pairing-with-csd95480rwj-or-csd95495qvm

器件型号:TPS40428
主题中讨论的其他器件:CSD95495QVMCSD95480RWJ

你(们)好

客户希望开发一个输入电压为4.5V~16V、输出电压为1.8V、电流为40A 且效率大于90%的 POL 模块。 我们知道 TPS40428在数据表和演示中与 CSD95378配对、但对于客户而言、TPS40428是否可以与 CSD95480RWJ 或 CSD95495QVM 配对? 期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    您应该能够将 TPS40428与任何其他智能功率级配对、包括您提到的智能功率级。 我还建议查看第2.3代功率级、例如 CSD95410和 CSD95420。 它们具有更高的 RMS 电流和更好的振铃性能。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis

    感谢您的快速回复! 很高兴听到这个消息、谢谢!