This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A74:2个并联的 LDO、可使输出电流加倍...

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57, TPS7A54, TPS7A53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180115/tps7a74-2-ldo-in-parallel-to-double-output-current

器件型号:TPS7A74
主题中讨论的其他器件:TPS7A57TPS7A54TPS7A53

尊敬的 Sirs:

我可以使用2个并联的 LDO 来获得双输出电流吗?

我的客户希望使用2个 TPS7A7401来进行此类设计。

请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您可以并联 TPS7A7401。  但是、您可能需要使用电流检测+运算放大器方法、而不是镇流电阻方法、因为引脚上没有基准、因此我们无法将它们连接在一起。  为2个 LDO 添加运算放大器、补偿组件和组件将使价格与 TPS7A53持平。  使用能够提供至少3A 电流的 LDO 将会更容易、例如 TPS7A53、TPS7A54或 TPS7A57。  客户可以改用其中的任何 LDO 吗?

    谢谢、

    斯蒂芬