This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2525A:低温下的死区时间变化

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1525A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180155/uc2525a-dead-time-variation-at-low-temperature

器件型号:UC2525A
主题中讨论的其他器件:UC1525A

您好专家、

您能不能判断 该器件在低温(-40°C)下工作时死区时间是否会稍微变化~20ns? 我知道这是 DS 建议中的一项、但您认为这与放电引脚上的晶体管有关吗?

此致、

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原因可能不仅仅是放电引脚上的晶体管。 如果 Ta 的工作温度为-40°C、则应使用 UC1525A。

    另一方面、您为什么认为20ns 会改变您的应用中的问题?