This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:与 CC430和磁力计一起使用

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605204/tps62740-using-with-cc430-and-magnetometer

器件型号:TPS62740

大家好、我想使用 TPS62740来降低由 LiSocl2电池一个 CC430和一个磁力计组成的系统的功耗。 我不是在电子产品领域、所以我需要一些有关系统配置的建议。

首先、我需要决定磁力计 MMC5883MA (数据表)是直接由电池供电还是由 TPS 供电:

  • 磁性变压器本身功耗极低(每秒7次测量-> 40 uA)
  • 根据应用要求、磁力计应在单次检测模式下每秒检测约4次

这里的最佳解决方案是什么? 如果我从 TPS 为磁力计供电、有什么优势吗? 如果我这么做、我应该使用负载轨还是主轨? 在我看来、负载轨激活会比主电源轨产生更多的电流消耗、并且只有在我使用可以临时禁用的子系统时才应使用、这样可以实现重要的节能效果。 另一方面、如果我从主电源轨供电、无线电和处理器的正常活动不会受到磁力计或其他方面的影响?

其次、在 PG 引脚的可能情况下、我看不到任何用法。 如果不使用、上拉电阻器的值应该是多少?

谢谢、

Dragos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享您的应用。 您可能感兴趣的几个参考设计如下: www.ti.com/.../toolssoftware 太阳能骰子将 CC430用于类似的应用(但具有不同类型的传感器)。

    最好使用直流/直流的输出电压为传感器供电、并使用系统可接受的最低输出电压。 下面是一个详细说明功耗优势的应用手册: www.ti.com/.../slaa500.pdf 如果您的电池电压可能高于传感器额定值(3.6V)、则可能还需要使用较低的直流/直流输出电压为其供电。 我认为大多数 LiSocl2都可以超过该水平、过热等

    不清楚您是否可以在两次读数之间关闭传感器电源、但如果可以、负载开关可用于此目的、从而节省更多电量。

    根据数据表的第3页、如果不使用 PG、则可以将其保持浮动(不带任何电阻器)。 您可能需要将其路由到具有电阻器点的测试点、以备以后使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我可以在两次读数之间关闭传感器电源、但我对数据表中的以下文本感到困惑:

    "。 当 CTRL 引脚设置为高电平时
    DCS 控制模块的静态电流增加至典型值。 12.5μA μ A。 这可确保出色的瞬态响应
    在负载输出端出现突然负载阶跃的情况下、VOUT 和 LOAD 两个输出端都存在电压。"

    在空闲模式下、磁力计消耗的电流远高于1uA。 不知道为了进行简单计算而增加静态电流的时间...

    CC430的工作电压为1.8V、此传感器的工作电压最低为2.16V、因此我相信2.2V 是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以将传感器连接到输出电压或负载。 如果连接到 Vout、它将在关断时消耗1uA 的电流(假设为96%)、在导通时消耗40uA 的电流(假设为4%)。 这些百分比完全取决于您的应用和传感器。 它们会产生平均功耗。

    如果您将其连接到负载、则96%的时间内它将消耗40uA 的电流、而直流/直流转换器在此期间将额外消耗~12uA 的电池电流。 然而、在96%的时间内、由于传感器未通电、1uA 变为0uA。 基于这种折衷、可以使用负载开关进一步降低功耗。

    如果可以打开/关闭其他子系统、您还可以将其添加到负载开关。 最后、您可以始终使用分立式负载开关(而不是集成式开关)、并且不会更改直流/直流的 IQ、但仍可节省一些功耗。