This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:开关节点抖动

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1, LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605140/lm5140-q1-switch-node-jitter

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25119

您好!

我设计 了采用 LM5140-Q1的5V/13A 电源、采用交错模式(2*6、5A) @ 440kHz。 电路目前正在工作。

问题:在12V 输入下、平均占空比为~ 40%、但抖动为+/-15%!

因此 、 在轻负载和 重负载条件下、占空比在25%至55%的范围内变化。

在以  交错 模式运行 LM25119的5V 输出的类似电路(0V85/2*13A)中,占空比为17%,开关抖动仅为+/- 02%。

布局(IMO)设计良好、补偿经过 TI-FAE 优化。

有什么想法、如何 减少这种抖动?

提前感谢

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    我已将 LM5140设计为交错模式,但从未见过如此高的抖动。  通常+/- 5%是我看到的结果。  轻负载时、您是否看到 LM5140处于正常的脉冲跳跃模式?  您能否在轻负载和重负载这两种工作模式下向我发送原理图和开关节点波形?

    Terry