This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:使用 UC3825方法

Guru**** 2558380 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594224/uc3825-using-method-of-uc3825

器件型号:UC3825

你(们)好

我收到了客户关于 UC3825的问题。
1。
 该器件具有两个驱动输出。
 我可以仅使用一个驱动器输出吗?
 如果这种方法可以、 有没有注意事项?
2.
 我可以使用 两个驱动输出 作为公共输出吗?
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiko-San、

    感谢您关注 TI 的 UC3825。 我已要求我们的一位应用工程师对您的帖子作出响应。 您很快就会看到响应。

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Takahito - San

    您只能使用 UC3825的两个输出中的一个。 单路输出的开关频率将是振荡器的一半(由 RT 和 CT 设置)。 所用输出的最大占空比将是两个输出的一半或42.5%

    UC3825的两个输出是互补的-您不能将它们并联。

    您能给我一份方框图,说明客户计划如何使用此控制器吗? 如果无法在此处发布、您可以直接通过 colingillmor@ti.com 将其发送给我。

    如果您需要更多信息、请告诉我。
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 Colin-San
    很抱歉我迟到了。
    我的客户认为他们使用 UC3825的多拓扑结构、例如推挽式、全桥和正激式(单/双)。
    您能告诉我这种方法是否有并行使用的方法吗?
    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好横田洋三

    您可以使用 UC3825并联多个功率级-或者任何运行在电流模式控制(但不是电压模式控制)中的控制器、方法是将它们的误差放大器连接为电压跟随器、然后将它们的输入连接到误差放大器的输出。 这可以是一个外部误差放大器、也可以是其中一个功率级中的误差放大器。 我没有专门针对 hte UC3825的这种布置图、但总的想法在随附的文件中绘制出来。

    如果您有任何疑问、请告诉我、尤其是不清楚这种方法是如何应用于 UC3825的。 很抱歉、我的回复很短、但我出差一周、没有多少空闲时间。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Colin-San

     
    感谢你的答复。
    随附的文档是 客户的考量电路。
    我想他们不能在  这个设计中使用 UC3825。
    我可以使用①或②的电路吗?
     
     
    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Colin-San
     
    很抱歉要按、是否有此问题的更新?
     
    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yokata-San

    感谢您提醒我这一点-我"丢失了"任务、找不到它。

    无论如何、客户的选择不起作用、IC 的两个输出将相互"对抗"-一个上拉、另一个下拉。

    使用"或"栅极的选项是正确的概念、但它不起作用、因为或栅极没有足够的输出电流来正确驱动 MOSFET。 (您的图有一个小的"拼写错误"、显示了两个或门输入短接在一起

    使用两个二极管的选择是最佳且成本最低的解决方案。 二极管的 Vf 将从 IC 的输出电压中减去、但如果您使用肖特基器件、这不会是问题。 请确保二极管可以承载 IC 向 MOSFET 提供的脉冲电流。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin-San

    感谢你的答复。
    让我再问一个问题。
    如果我使用 UC3825作为单路输出、我是否应该打开另一个输出端子?


    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好横田洋三

    如果未使用输出 OUTA 或 OUTB、则应将其保持开路状态。

    我没有这样使用过 UC3825、这不是它的工作方式-我认为它应该正常工作、但最好在花太多时间之前检查一下。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    很抱歉,您的回复太晚了。
    我的客户订单正在设计附加电路。
    它们是否可以使用附加电路在50%的占空比范围内运行 UC3825?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我忘记附上该文档。
    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉按下、但我能得到有关此问题的答案吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生(Yokota)好

    请告诉我此问题是否仍然存在-如果仍然存在、我将更详细地回答。


    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好横田洋三

    请告诉我这个问题是否仍然存在-如果仍然存在、我将花时间来解决这个问题。

    此致
    Colin