This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:CAN BQ25895支持 Qualcomm Quick Charge

Guru**** 2588405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25890H, BQ25898D, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602773/bq25895-can-bq25895-support-qualcomm-quick-charge

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25890HBQ25898DBQ25890

尊敬的 TI 专家:

我有客户在车载 USB 充电器中执行此操作。

目前、他们计划在产品中实现快速充电功能。

但他们发现只有 Qualcom 充电器才能与移动端的 Qualcom 芯片组连接。

我遇到了具有 MaxCharge 功能的 BQ25895。

我是否知道 TI 的快速充电电池充电 IC 能够在手机端支持/连接 Qualcomm?  

如果不是、是否有任何建议或零件建议?

谢谢、

BR、

请告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议更改为 bq25890H 或 bq25898D。 这两个具有 D+/D-的充电器均允许主机控制 D+/D-电压电平。 然后、用户可以编写软件来连接大多数 HVDCP 适配器协议、如 www.ti.com/.../slua786中所述
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我的客户正在设计充电器侧。

    简单来说、通过使用 bq25890H 或 bq25890D、充电器 IC 能够与移动端的 Qualcomm Snapdragon CPU 或其他接口相连接?

    握手是否能够在 TI 充电器和 Qualcomm CPU 之间建立? 或者、它只是一个允许通过 D+/D-控制 bq25890的正常 I2C 接口?
    此配置 TI 充电器+ Qualcomm CPU 是否通过了 QC3.0认证?

    谢谢、
    BR、
    请告诉我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    两个 IC 都未通过认证、可与 Qualcomm CPU 配合使用、用于 QC3.0。  但是、这些 IC 的 D+/D-特性与 USB BC1.2兼容。 借助用户开发的用于控制这些充电器的 D+/D-电压电平的软件、该软件还可以模拟具有各种协议的兼容握手。