This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:电池检测放大器;NTC 检查

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602914/bq24040-battery-detect-ntc-check

器件型号:BQ24040

尊敬的团队:

客户考虑使用 BQ24040。 它们使用带有 NTC 的 BQ 以及250k 电阻器、以避免器件进入 TTDM。

我们想知道我们是否仍然可以检测到不同的故障:

电池检测:

  • 我们假设电池检测在这种情况下正常工作、因为电池检测功能是连续的。 激活、因为器件不会输入 TTDM。

NTC:

  • 短接至 VBAT 或 GND 会导致热/冷故障。
  • NTC 浮动:我们不确定 BQ 如何对插入的具有故障(浮动) NTC 的电池做出反应。 是否会导致 TS 故障或未插入电池?

请您提供有关浮动 NTC 问题的反馈。
如果您有任何有关如何检测此问题的故障的其他提示、我们期待收到一些意见。

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    上述假设是正确的、我们将了解当禁用浮动 NTC 和 TTDM 时会发生什么情况。

    我们很快会回来。 此外、请注意、数据表指定了从 TS 到接地的237k 电阻器来禁用 TTDM、而不是如上所述的250k 电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Martin、

    我们发现、当禁用 TTDM 且未连接热敏电阻时、这是一个冷故障。 在热敏电阻位于温度窗口内之前、不会执行电池检测例程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Diana、

    非常感谢您的回答和背景信息。
    我们可以结束本主题。

    不过、有关250/237k 电阻器的反馈较短。
    第4页的"引脚功能"表显示使用250k 电阻器、而8.4.9/第19页的说明显示使用237k。

    此致
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    感谢您指出这一点。 应为237k。