This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:升压时的 CT 阈值。

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605138/mc33063a-about-ct-threshold-on-boost

部件号:MC33063A

您好!

 

关于 MC33063A 上的 CT 阈值、我的客户提出了一个问题。

它们将其用作升压转换器、且在峰值电流下 CT 电压超过阈值(1.25V)。

 


 

根据 E2E 中的主题、大约 CT 阈值描述如下。

https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/112115?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MC34063

 

内部振荡器阈值比较器(具有迟滞功能)具有不属于公式的传播延迟。 CT 电压达到阈值电压(0.75V 或1.25V)后、比较器将切换电容器电流极性、但直到传播延迟完成;在此延迟期间、电容器将继续充电或放电。 因此、除了传播延迟外、电容器会过冲阈值、使 Δ V 更大、从而进一步降低振荡器的速度。  一个真正准确的公式将非常复杂、但数据表中的图1显示了 Ton 上 CT 之间的关系。 此图表是选择 CT 的最佳方法;比简化公式好得多。

 

此外、E2E 中的其他线程描述如下。

https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/p/439984/1581114?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MC33063A#1581114

 

如果电流超过所需的最大值、则 CT 充电电流将增大、这将快速结束电流 Ton 脉冲(关闭开关)。

在升压配置中、R Sense 电阻器将始终能够检测电感器电流、因此如果超出电流限制、则不会出现 Ton 脉冲。 如果没有出现 Ton 脉冲、则开关将不会打开、电感器将继续消耗电流。 在这种情况下、输出电流将不会保持不变、但会下降(随着电感器放电)、直到不再超过 R SENSE 电流、此时将恢复 Ton 脉冲。

 

在这种情况下(BOOST)、对于超过 CT 阈值的行为、我应该参考哪个线程?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件最近被转移到我们的集团、对我们来说是"新"的。 您的应用是升压、第二个帖子直接解决了升压配置、因此第二个帖子应适用于您的 case。