This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9208:在输出端对12V 电压进行重新设计

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604877/pmp9208-remaking-the-design-for-12v-at-the-output

器件型号:PMP9208
主题中讨论的其他器件: PMP10350

  早上好!

  我想知道 PMP9208项目原理图中的修改是为了在输出端获得12V 电压、同时保持相同的功率(这将提供大约5.4A 的电流)。

  此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Antonio、您可以使用 www.ti.com/.../getliterature.tsp 上的 UCC2863x 计算器工具计算所需参数

    将次级匝数从6更改为4并移除 R9应该会使您非常接近。 将 R8更改为40k 将为您提供更高的精度。

    或者 、www.ti.com/.../PMP10335 是一种12V 75W 设计、您的应用可能不需要进行任何修改。

    希望这对您有所帮助。
    谢谢
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提示! 我将对其进行审核并应用必要的更改。

    我看到了 PMP10350项目、但变压器(RTI-1119)出现了问题、因为 Renco 在巴西的进口成本很高、我没有找到变压器规格(匝数比、线规...) 我必须在这里进行制造。 我在您指出的项目(PMP335)中也会遇到同样的问题、因为它还使用 Renco 变压器(不提供规格)。