请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP9208 主题中讨论的其他器件: PMP10350
早上好!
我想知道 PMP9208项目原理图中的修改是为了在输出端获得12V 电压、同时保持相同的功率(这将提供大约5.4A 的电流)。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.