This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS40210:工作台仿真启动未达到请求的输出值

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605182/webench-tools-tps40210-workbench-simulation-startup-does-not-reach-the-requested-output-value

器件型号:TPS40210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我刚刚在工作台中创建了仿真、以便从2C 锂聚合物(7.2-8.4V 输入电压)生成95V @0.08mA。

webench.ti.com/.../webench5.cgi

当我运行稳态仿真时、它工作正常、并提供所需的输出。 但是、当我运行启动仿真时、它永远不会达到输出电压。 是否有一种在特定时间后在负载中切换的方法。

此致、

康斯坦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我重复一下仿真、它现在正在工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的通知。 请告诉我们我们是否可以提供进一步的帮助。