This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:断路器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605059/lm5170-q1-circuit-breaker

器件型号:LM5170-Q1

我们的客户考虑使用 LM5170-Q1。

请在他们提出问题后告知我们。

 

问题1

当 NFAULT 为高电平时,是否在此情况下断路器不工作?

 

问题2.

请向我们发送 BRKG 引脚和  BRKS 引脚的等效电路。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案1:断路器由 VIN 供电。 如果 UVLO 为高电平、断路器有两种不同的导通方案:
    (1)如果启用故障检测功能:VIN 必须至少比12V 端口电压高10V。
    (2)如果通过在 SYNCOUT 和 AGND 上放置10k 电阻器来禁用故障检测:VIN 必须至少高几伏(断路器 FET 的 Vth)。

    答案2:它显示在数据表方框图中:由 VIN 供电的电流源向 BRKG 提供电流、一个12V 内部齐纳钳制 BRKG-BRKS 两端的电压、以及一个内部 FET 将 BRKG 下拉至 AGND 以快速关闭断路器 FET。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI