This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:有关 bq40z50-R1电路板的 UL-2054测试的问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601814/bq40z50-r1-a-question-regarding-ul-2054-testing-for-a-bq40z50-r1-circuit-board

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

我正在开始使用 BQ40Z50RSMR-R1器件的全新 BMS 设计。 对于该项目、我的客户询问:

对于 UL-2054、4节电池中的一节将插入电池组、其极性反向、电路板是否通过 UL-2054?

请帮我了解电路板是否可以通过测试以及如何通过测试?

非常感谢!

很高兴

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人可以帮助回答我的问题吗?

    谢谢、

    很高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joy、您好!
    我不认为 IC 具有反向电池极性保护。 对于负极性、数据的绝对最大值为-0.3V。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    明白了。

    非常感谢!

    很高兴