各位专家、您好!
这是我遇到问题的区域的原理图。

我正在使用 BQ7694003DBTR 设计14S 电池组、当电池连接时、我面临电阻器燃烧(R23 - 300E)的问题。 该电阻器直接连接到顶部电池(本例中为14号电池)。 该设计的前一版本具有完全相同的原理图、组件完全相同、此处不会注意到电阻器烧断。 我们从现在开始生产该板大约2年了。 原理图按照应用手册 SLUA749A ( 十大设计注意事项- PG)中的讨论进行。 14、第9节)、但在设计的电流迭代中、该电阻器会燃烧。 什么可能导致此类问题?
其他几点:
- REGSRC 测试点读取的电压为6V (在之前的版本中、该测试点读取的电压为15V)、因此、CHG 和 DSG 线路也为6V、我期望的电压为12V。 我认为这是因为内部 LDO 未启用?
- REGOUT 测试点读数为3.3V。 该输出不会在任何地方使用。
- VC5X 读取17V。 (与之前的版本相同)
- 移除了 R23 (300E)电阻器并将其短接、但我仍然看不到 REGSRC 上的15V 电压。
- 将 R22 (100k)替换为10k、AFE 上的 REGSRC 引脚开始产生魔幻烟雾。
我将在继续以编辑的形式进行测试时添加点。 感谢您的任何帮助!