This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12002:如果输入电压= 11V、则可以#39;t 获得6-7.5V 电压

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ12002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604846/lmz12002-can-t-get-6-7-5v-if-vin-11v

器件型号:LMZ12002

大家好,我想从 LMZ12002 VOUT=6-7V IOUT>1.5A、VIN=11V 得到,我遇到了问题。
我只有4.5 VOUT... 我无法获得 VOUT>4.5V 的电压、我的原理图已附加。
我认为这是我的错误、LMZ 12002需要更多的压降电压。  
如果我将 VIN 更改为15V、我计算出 VOUT...
大量 PCB 已准备就绪、我无法更改 PCB ... :(
如果有任何帮助、我可以将任何组件(包括 LMZ12002)更改为其他引脚对引脚组件。
如果您有任何解决方案或想法、请写下...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksei、

    您所需的开关频率是多少? 我查看了 Ron 电阻器值、该值为4.7kOhm。 是这样吗?

    数据表显示、导通电阻必须在25kOhm 和124kOhm 之间。 因此、我进行了一些计算。

    您可能达到了最短导通时间限制或最短关断时间限制。

     这些器件的典型数据表值为:

    - tmin on:150ns (典型值);200ns (我的计算余量+30%)

    -t min off 260ns (典型值);350ns (+30%的计算余量)

    参阅数据表的第17页(Ron 电阻器选择)、我检查了一些值。

    -根据 FB 引脚上的电阻分压器、您所需的输出电压为6.8V。 输入电压为11V 时、他的占空比为62%。

    -假设您达到了最短导通时间:0.62=200ns/(200ns+tmin 关闭)--> tmin 关闭= 122ns   

    该值低于数据表中的值。 因此、该器件无法 接近所需的62%占空比。

    -假设您达到最短关断时间:0.62=ton/(ton+350ns)--> tmin on = 571ns

    571ns + 350ns = 921ns、可提供1.08MHz 的开关频率(这是此器件可达到的最大频率)

    现在您可以计算导通时间电阻:Ron = Vout/(1.3*10^-10 * Fsw)= 6.8V/(1.3*10^-10 1.08MHz)= 48.2kOhm

    希望这可以帮助您解决问题。 如有任何疑问、请随时再次与我联系。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 Ron 不正确、这是我的错! 非常感谢您的回答和快速支持。  
    现在工作正常!