This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12002EXT:使能引脚与 LMZ12002TZ-ADJ 兼容

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ12002EXT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180215/lmz12002ext-compatibility-enable-pin-with-lmz12002tz-adj

器件型号:LMZ12002EXT

 LMZ12002EXT 是否与 LMZ12002TZ-ADJ 完全兼容? 我注意到、LMZ12002TZ-ADJ 的数据表显示" EN 引脚在内部上拉至 VIN、可保持悬空状态以实现常开运行。"

我在 LMX12002EXT 中看不到这一点、所以我的问题是:LMX12002EXT 的使能引脚能否 feft 悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filip、

    对于 LMZ12002EXT、由于工作结温扩展至-55C、我们不建议将 EN 引脚悬空以进行常开操作。 请按照数据表使用电阻分压器实现 EN 可靠设置。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nancy!

    这就是我需要的。