This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:Vs 引脚电压与 Ivsl 之间的关系

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179356/ucc28780-relationship-between-vs-pin-voltage-and-ivsl

器件型号:UCC28780

您好!

我想 在直流/直流转换器中使用该部件。 我想知道 Vs 引脚上的电压与 Ivsl (用于斜坡补偿以及过功率限制)之间的关系吗?

此致、

Raju Baddipadige  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此 E2E 主题分配给专家。 他将在1~2天内回复您。

    同时、数据表在 第7.4.2节"死区优化、 7.4.10系统故障保护"中讨论了 VS 引脚和 Ivsl 之间的关系。

    数据表链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28780.pdf?ts=1670878404419&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28780

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信伊夫斯尔的电流是 Vin*Na/(NP*Rv1)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的快速回复。 很抱歉、我无法正确理解。

    主开关打开时辅助绕组的电压,-Vin/NP*Na

    假设 Vs 引脚上的输入阻抗非常高,Vs 引脚上的电压为-Vin/NP*Na*Rvs2/(Rvs1+Rvs2),它将如何变成   Vin*Na/(NP*Rvs1)。  我相信 Ivsl 是基于输入电压推导出的控制器(UCC28780)参数。

    此致、

    Raju Baddipadige

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raju、  

    仅当 VS 引脚上的电压为正时、VS 引脚的阻抗才非常高。  这种情况发生在开关周期的退磁期间。  

    在 MOSFET 导通期间、辅助绕组电压为负、如果存在高阻抗、VS 上会有较大的负电压。 但是、当电压为负时、VS 引脚具有低阻抗、并将负电压限制在-0.25V 左右。   

    因此、由于 VS 上的这个负钳位、Rvs2电阻器不是 Ivsl 方程的一部分、而 Ivsl =  Vin*Na/(Np*Rvs1)、正如 Mike 所说的。  

    这就是 Ivsl 与 Vin 成正比的方式。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    只是我在浏览数据表、 不确定下开关(主开关)接通时 Vs 引脚上的电压是多少? 当主开关打开时、控制器看起来会施加0V 电压、并测量从 Vs 引脚流出的电流(Ivsl)。 然后没有电流流经 Rvs2,电流 Rvs1为(0-Vin/Np*Na)/Rvs1。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您已经回答了。 在你回答之前、我已经完成了这个部分