This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:您能告诉我 TLV1117#39的外设部件吗?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605136/tlv1117-could-you-tell-me-about-tlv1117-s-peripheral-parts

器件型号:TLV1117

你(们)好。

我目前正在寻找一款价格低廉的 LDO、我可以将其推广用于电视应用。

12V 输入⇒6.5V/0.4A 输出

我计划使用 TLV1117的可变输出类型来推广它、

我知道它与陶瓷电容器不兼容。

最近、对于大多数应用而言、与陶瓷电容器相对应变得越来越重要。

<所以问题…。>

一个陶瓷电容器用于 TLV1117的输入/输出电容器、

当电路是通过将芯片电阻与电容器串联形成的。

是否存在该 IC 的输出振荡或响应变差的问题?

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sekiguchi-San、

    该输入电容器可以是陶瓷电容器、因为它对稳定性并不重要。 TLV1117的设计旨在与 ESR 范围为0.2至2 Ω 的钽或铝电解电容器一起工作时保持稳定。 请参阅以下摘录:

    因此、要回答您的问题、是的、如果您确实选择在输出端使用陶瓷电容、则可能需要将一个小电阻与输出电容串联。

    问题是稳定性或振荡、否则可能发生。

    这是否能回答您的问题?

    此致、