This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:PWM "恒定电流"灌电流应用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604475/tlv431-pwm-constant-current-sink-application

器件型号:TLV431

大家好、

我尝试使用 TLV431作为电压基准并在输出端使用 NPN BJT (BC549C)来构建恒定电流阱。

该电路如下所示:

VG1是 PWM 信号(标称值为0-5V)、AM1用于监测来自12V 电池的电流、而 VF1用于监测 bjt 基极和发射极之间的电压。

从仿真来看、它似乎可以正常工作、从基准测试来看、它似乎也可以正常工作。

但是、我不确定是否忘记了任何东西、尤其是关断状态阶段、在该阶段 Vref 引脚电压未进行调节。 你怎么看?

感谢您的帮助和时间、

安德烈·C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrea:

    电路看起来是正确的。 唯一需要注意的是稳定性。

    如果您在高频时开始看到一些振荡、我建议在 VF1和 VF2之间添加一个小型电容器。

    此致、Diego
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢你的答复。 在示波器上、我看不到任何奇怪的振荡、阶跃响应中可能会出现一点过冲。

    我将按照您的建议对电容器进行一些实验。

    再次感谢您、

    安德烈·C.