This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:匀场电感器加热

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28500, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175656/ucc28950-shim-inductor-is-heating-up

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28500UCC256402

您好!

我正在设计一个功率为250V 的输入28V 输出1200W 的 PSFB、我在运行时的唯一问题是我的垫片电感器变得太热

当250V 输入在28V 输出电压下低于1200W 负载时、线圈电流和电压如下所示、检查示波器图像时、请接受100mV/A

我认为线圈不饱和、我使用了利茨导线、皮肤损耗和直流电阻也很低(直流分辨率、例如1兆欧)、您认为这可能是我的问题吗?

垫片电压

垫片电流

İnput μ A 电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    垫片电感器通常比初级磁化电感小得多。  在您的波形中、当将能量初级输送到次级时、匀场电感器的电压看起来是230V。  这意味着垫片电感器比变压器一次侧电感大得多。  它的大小可能不正确、这可能是 垫片电感器耗散过多能量的原因之一。

    垫片电感器电流应跟踪变压器电流。  对于相移全桥转换器、该电流看起来不正确。  您可能需要仔细检查原理图。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了如何使用 UCC28950设计 PSFB 转换器。  您可能会发现这在评估您的设计时很有用。   https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    我越仔细观察您的匀场电感器电流。  它看起来类似于 LLC 转换器谐振电感器中的电流。  您是否正在尝试设计 LLC 转换器?  如果您是 UCC28950、将不是用于控制它的正确器件。  您最好改用 UCC28500或 UCC256402 LLC 控制器。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的变压器初级电感值为800uH、我的垫片电感值为6uH、该值看起来非常小。

    我尝试制作 PSFB 我不想制作 LLC、我根据您参考的文档进行了计算、但变压器的漏电感为2uH、我需要在其中添加的匀场电感值为负。 我应该怎么做?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着  、如果该值为负、则无需额外的匀场电感、因为有足够的能量来驱动 ZVS 转换。 但另一方面、

    1.您可能需要检查芯材料、尽管您使用的是利兹导线、但它可能会很热。

    2.过热也可能是由于未在 ZVS 模式下运行。 您能不能通过增加死区时间来允许开关的 ZVS 来尝试。

    这也可能是由于 MOSFET 的输出电容造成的。 尝试使用较低的输出电容。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经找不到一段时间了、所以我写的很晚了。

    LS 和变压器上的电压如下所示。

    黄色变压器绿色 LS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从照片上看、我认为没有你说过的问题。

    您认为问题出在哪

    LS 链接如下:

    www.mouser.com.tr/.../AMPLA1707S-3R3MT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的变压器电压和匀场电感器电压看起来不正确。

    先前提出的建议将减少 FET 中的发热、建议是正确的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仿真程序中测量的电压与仿真信息类似:

    Tina ti slum277a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    垫片电感器上的电压应与变压器上的电压相似。  在仿真中、您无法测量垫片电感器上的电压。

    仿真中变压器两端的电压也看起来像 FET A..D 的导通延迟。  以下链接将为您提供应用手册、其中介绍了如何设计 PSFB 以及如何设置轻负载谷底开关和 ZVS 的开通延迟。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、