This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51025:Vrect 不稳定

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511, BQ50002, BQ51025, BQ50002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596504/bq51025-vrect-unstable

器件型号:BQ51025
主题中讨论的其他器件:BQ500511BQ50002BQ50002A

Vrect 在加电时达到正确的电压并在无负载时保持稳定、然而当我连接一个大约200mA 的负载时、Vrect 开始振荡、周期大约为2秒。 我将自己的线圈用于基于 Wurth 760308111 (发送器)和 Wurth 760308103204 (接收器)的发送器和接收器、两者均用于德州 EVM。 但是、对于 Wurth 线圈、影响会更严重、发送器每2秒关闭 Aprox、然后再次打开。

如果我通过拉高 CM_ILIM 并从 IDT 评估套件发送器供电来禁用 CM_ILIM 功能、则 Vrect 保持稳定且接收器工作正常。 当由德州仪器(TI)发送器(bq500511和 bq50002)供电时、我的接收器关闭。 它可能需要接收器进行通信;从数据表中看,此功能在发送器中不能关闭。

如何使 Vrect 稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    两个线圈看起来都很好:
    Wurth 760308111是一种 WPC A11 TX 设计、5V 输入5W。
    Wurth 760308103204是38.5mm X 30.5mm RX 线圈、16.7uH 300m Ω。

    在 RX 端、您为 C1 (CS)使用了什么值、这是由 RX 线圈和 CS 设置的谐振点?

    德州仪器发送器-应为 bq50002AEVM-607。

    RX bq51025也是一款具有10W 模式的5W 器件。 但应该能够以5W 的功率在任何 TI 发送器上工作。

    您能否发送 Vrect 和输出电压的示波器捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答覆

    C1: 0.047uF、

    C2:0.068uF 和

    C3:0.082uF

    但我现在看到 、在 bq51025评估模块(PWR649)中、C2穿过交叉区域、即未安装。

    附件是示波器的照片、很抱歉目前没有更好的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用较低的 Cs 值0.047uF + 0.082uF 作为起点进行测试。
    调整 cs 值的最佳方法是测量 RX 线圈 L、将其安装在外壳中、并且在 TX 上、L 值随周围器件的变化而变化。
    然后使用该值调整 Cs 以实现100kHz 的谐振。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill、我删除了额外的 C、这样只有您提到的值、但没有太大差异。

    我还看到、当我施加负载时(问题是在我移除额外电容之前出现)、在大约300mA 的负载下、我的输出电压会下降、但这仅在我使用电源发送器时才会下降。

    当我使用评估套件电源收发器时、我的接收器输出不会随着我增加负载而下降。  

    我已将我的电源发送器和接收器电路作为 pdf 文件附加。

    感谢您的 helpe2e.ti.com/.../1884.BQ50002_5F00_Transmitter.pdfe2e.ti.com/.../4113.BQ51025YFP_5F00_Receiver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TX 上--检查 R224和 R225,IC201引脚4和5,它们应该没有 POP,打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill、

    我移除了 R224和 R225并能够增加负载电流、但在大约360mA 的电流范围内、接收器关闭、但我认为是因为 ILIM 引脚上的电压达到0.6V
    我将 R1 (数据表)更改为240欧姆、将 Rfod 更改为265欧姆(EVM 套件中建议的起始点)、并从10欧姆负载电阻器开始、但几秒钟后、接收器电压下降(请参阅示波器图)。
    我 用评估套件替换了我的 bq50002/bq500511接收器、并且能够在输出电压开始下降之前驱动 Aprox 700mA 的负载、ILIM 上的电压为0.52V (一米)、但在示波器上有尖峰、可能高达0.6V。

    对于1A 的 ilimit、以下是正确的:
    R ILIM = 842 / 1.1*1 = 765欧姆、

    R1 = R ILIM–R fod
    R1 = 765 - 265 = 500


    如果是、那么我的240欧姆值太小、输出下降的原因(从 EVM 驱动时)?
    顶部的迹线是 V Rect,底部的 V OUT 是什么原因,您能看到我的发送器关闭了吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来 TX 正在支持断电、V Rect 正在下降。 这看起来很奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill、我没有看到您回答了。

    问题是由 VIREG 和 VO_REG 的反馈电阻比引起的、这些电阻值应为130k 和10k、但其中一个130k 电阻值错误。 我想输出无法在正确的电压上收敛、这是因为这样、从而导致振荡。

    另一个问题是由 RFOD 和 ILIM 电阻器引起的。  我现在已将 RFOD 设置为256欧姆、这似乎是套件中 POT 的起始点。 我可以获得700mA 输出电流、这意味着7V 输出时、我大约为5W、因此我想 ii 现在可以正常工作。 我仍然不知道 RFOD 的设置、我认为 数据表对此进行了很好的解释。

    我仍然有一个问题、即在无负载启动时、输出在前5分钟内大约每4秒开关一次、然后最终保持开启状态。  发送器正在关闭、因此可能有什么东西会传回发送器、有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 RX FOD 的信息,请参阅--
    www.ti.com/lit/zip/sluc577

    检查调优以确定在空载时是否会导致问题的一种方法是检查运行频率。 包括 bq50002A/511A 在内的大多数系统都具有可变频率、110kHz 时的最大功率和205kHz 时的最小功率。 启动时、该单元将为175kHz、并在启用输出电压之前降低工作频率以增加电压。 在空载条件下、我希望工作点介于150kHz 和175kHz 之间。 如果系统具有太多的增益运行频率、则可能接近205kHz、这可能会导致通信问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我在460mA 负载下具有从 aprox 196Khz 无负载到204Khz 的频率变化( 微小变化)
    然后、我将 EVM 的线圈与电子产品一起使用、并在相同的负载条件下从 aprox 158Khz 和175Khz 更改频率。

    我的 TX 线圈提供的结果与 EVM 线圈相同、但使用 RX 线圈时、频率变化要小得多。
     
    那么、问题可能是我的 RX 线圈。 但是、带有线圈的 RX EVM 不会关闭。
    我将检查我的线圈设计、但如果在无负载时出现常见问题、是否有任何方法可以使其更稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    200kHz 在空载条件下看起来较高。  空载期间也会发生什么情况 bq51025会将 RECT 电压设置为高电平以帮助实现负载阶跃、这需要更高的工作点。  线圈类型良好。

    需要检查的事项:

    1) 线圈到线圈的距离-- 2mm 到5mm,线圈好,太近可能是一个问题。

    2) TX 或 RX 线圈调优--仔细检查线圈调优,两个线圈都应调谐到100kHz

    3) 用于线圈调优的电容器类型-- 对于 TX 应为 COG/NPO,对于 RX 应为 X7R 或更好的电容器

    4) RX RECT 无负载时的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill、

    我在460mA 负载下具有从 aprox 196Khz 无负载到204Khz 的频率变化( 微小变化)
    然后、我将 EVM 的线圈与电子产品一起使用、并在相同的负载条件下从 aprox 158Khz 和175Khz 更改频率。

    我的 TX 线圈提供的结果与 EVM 线圈相同、但使用 RX 线圈时、频率变化要小得多。
     
    我已经制造了一些线圈、希望我可以重新调整和更改 RX 串联电容器的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    196kHZ 无负载和204kHz 负载电流为460mA 时、会导致调谐或线圈问题。 我怀疑在205kHz 时、该单元使用 PWM 来降低功耗、并且占空比低于50%。

    158kHz 空载和175kHz 负载听起来更好。 空载时、V-rect 的目标电压更高、这将是一个更高的工作点(更低的频率)。 随着输出电流上升、V-RECT 目标电压较低、工作点通常较低(频率较高)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill、

    我无法全职处理该项目、现在就重新开始了。

    两个线圈看起来都调整为100kHz。

    但是、我不使用这些器件作为电池充电器、而是使用这些器件为通过光学接口进行通信的隔离式数据采集系统供电。  

    我可以提供最高5W 的直流负载、而不会出现任何问题、但一旦打开光学接口、我就会遇到开关问题。 脉冲负载似乎是问题所在。

    光学系统会产生接近80mA 的脉冲负载、而接近200mA 的数据采集系统。

    它看起来好像接收器告诉发送器关闭然后重新启动。 是否有任何方法可以使系统更稳定、或者是否可以关闭接收器和发送器之间的通信?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能会发生以下几种情况:
    1) RX 上的负载可能足以使输入电压在 RECT 时降至 UVLO (2.7V)以下
    2) 光脉冲产生的噪声通常足以损坏通信 RX 到 TX。

    您使用哪种 TX 进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我的电路基于 bq50002无线电源 TX EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我在本星期他不在办公室时,便会为他提供服务。 到 RX 的脉冲负载的频率是多少? 打开脉冲负载后多久、器件会关断。 这将提示我们脉冲负载是否会干扰通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    接收器正在通过 IrDA 发送接近1Mbps 的数据。

    接收器每隔几秒循环一次、然后再循环一次。 但是、这取决于脉冲负载何时启动。

    elctronics (MSP)由从 V-out (7V)驱动的3V3稳压器供电、该稳压器在 V-out 达到最终电压之前启动很长时间。 LED 由另一个更接近 V-out 的电压驱动。

    如果在达到 V-out 之前驱动 LED、则 V-out 将不稳定、波动低至5V、然后再升至6V、并在两者之间关闭。

    如果我在输出电压达到最终电压后启动 LED、则接收器会更加稳定、但会导致重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有回复、但这将是我的最后一篇帖子、因为我现在有一个解决方案。

    (我使用 EVM 获得相同的结果、即每隔几秒打开和关闭一次。)

    这些器件似乎是一个很好的充电单元、但无法处理脉冲负载。 它们太智能了。 是否有任何方法可以禁用通过寄存器进行的通信、我在数据表中找不到任何内容。

    现在、我已经为我的一个应用做了一些工作。 我使用无线接收器单元打开内部电池电源、然后保持稳定。 设备仅打开几分钟、因此这不是问题。

    另一种使用无线发送器和接收器的设计更是一个问题、但我们将对其进行更改、以实现更简单的设计。

    此致。