This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:请帮助了解数据表尺寸

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604562/lp5907-please-help-in-understanding-the-datasheet-dimensions

器件型号:LP5907

需要使用 SOT 封装。 封装图有点难理解。

请阐明以下内容:

1. A/B 型的尺寸标记的含义?

2. 盒子中所写尺寸标记的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joydeep、您好!

    顶数(A)是尺寸的最大值。 底数(B)是尺寸的最小值。

    请注意、我们在"质量"选项卡上的器件产品文件夹中提供了 CAD/CAE 符号:
    www.ti.com/.../pinout-quality

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。

    您能告诉(1)矩形框内写入的尺寸是什么意思吗? 例如、0.95引脚到引脚间距-它是标称值吗?

    (2)此外、圆内的 M 在尺寸标记"0、20 (M)"中意味着什么

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joydeep、您好!

    这些是标准几何尺寸标注和公差符号。

    当在矩形框中写入尺寸时、这意味着它是"理论上精确的尺寸"。 这些尺寸可用于参考。

    圆中的 M 表示"最大金属要求"。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。