This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:您能告诉我 TPS61196#39电气特性的规格值吗?

Guru**** 2766195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604470/tps61196-could-you-tell-me-about-tps61196-s-specification-value-of-electrical-characteristic

器件型号:TPS61196

大家好、团队成员。

我对 TPS61196电气特性的规格值有疑问。

请告诉我吗?

该器件的建议 VOUT 范围为 VIN (最小值)至120V (最大值)。

这个120V 是由最小导通时间和占空比产生的升压比决定的吗?

<客户的问题是这个>

尽管认为 IC 的额定电压值不相关(从外围电路中看),

升压电压的最大值是多少?

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、
    考虑到输入电压和最大占空比、输出电压可能会更高。 但是、考虑 LED 负载关闭周期、通常我们建议在应用电路中将一个10M Ω 电阻器从 IFBx 连接到 GND、泄漏电流会使 LED 亮起、输出电压越高、泄漏电流就越高。 因此、建议使用120V、以便我们相信在关断期间、没有泄漏电流会点亮 LED。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    换言之、仅考虑此 IC 的升压比、甚至可以提供更高的电压。

    但考虑到 LED 关闭时的泄漏电流、它变为120V。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masumim

    您 的理解是正确的。