This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54628:屏蔽式电感器、位于 IC TPS54628正下方

Guru**** 2637805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178859/tps54628-shielded-inductor-directly-below-ic-tps54628

器件型号:TPS54628

屏蔽式电感器是否可以像图中所示那样直接放置在 IC 的下方?

我们的空间有限、我们不确定这种辐射会太大。 PCB 厚度为标准1.6mm、层数未知、但至少为10 层、因此有多个 GND 层。

谢谢

Filipa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipa:

    米兰达将在本周晚些时候因病假对您进行审核和回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipa:

    通常、我们建议电感器和输出电容器与 IC 位于同一层、否则从顶层到底层的过孔会增加寄生、电源环路过长、从而导致抖动和 EMI 问题。

    如果我们必须使用此布局并且我们的应用对抖动不敏感、您可以尝试使用此布局并对输出电压纹波进行一些测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这也不是我问题的答案。 我的问题是屏蔽式电感器本身产生的辐射(直接放置在 IC 的下方)。 而不是电源环路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipa:

    关于屏蔽式电感器本身的辐射、该器件是可以的。