This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:bq2060的温度范围

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A, BQ4050, BQ2060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604633/bq2060a-temperate-for-bq2060

器件型号:BQ2060A
主题中讨论的其他器件: BQ4050BQ2060

我有一个电池、其电量监测计 BQ2060A。校准容量和学习时、不能超过什么环境温度?

在35°C 时、校准失调电 压不良、校准后读数为70mA。

感谢您的回答。

M.MICOU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micou:
    bq2060A 是一款非常旧的器件、是 NRND。 我建议您考虑使用 bq4050等更新的器件。

    www.ti.com/.../BQ4050

    对于您的 bq2060问题、我建议在室温下进行校准。

    谢谢
    Onyx